This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:INx 电压

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287752/tic12400-q1-inx-voltage

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、

我看到 INx 上有一个电流源用于测量 INx 引脚外部的电阻。 我想知道如果我在 INx 引脚上未连接任何东西、INx 引脚电压会是多少。

它是 Vs 电压吗?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、INx 引脚电压将非常接近 VS 电压。  

    我还会注意到、"电流源"不是"恒流源"、而是更多的是"电流限制器"、启用后、它允许电流从 VS 流向连接到 INx 引脚的负载。  当外部负载尝试消耗超过配置限制的电流时、器件将开始限制或限制电流。  它不会尝试强制形成电流。

    因此、如果电阻负载消耗的电流小于配置的限值、则在 INx 引脚上测量的电压将在 VS 和 GND 之间变化、该变化与电阻负载成正比。  

    此致、

    乔纳森