This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:通过 USB C 连接至平板电脑。

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286543/tusb2036-connect-to-tablet-via-usb-c

器件型号:TUSB2036

连接 USB c 3.0时、正确的连接方法是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅有关可能的 USB2连接的此 e2e 主题、 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254983/tusb2036-developing-usb-solution-tablet-host-charging-usbc-pd-input。是否也要通过 USB-C 供电?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我还需要通过 USBC 提供电源。 您有什么选择吗? 当前使用的是 mp5031。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    平板电脑是否将用作 USB 数据源和接收端口、以及电源和接收端口? 对于下游、我绘制了如下所示的大致方框图、  

    MP5031将提供 Type-C 充电功能、而集线器则提供没有 BC1.2的 USB2 SDP 功能。 如果您需要 BC1.2、那么您可以使用支持 BC1.2的 USB2或 USB3集线器。  

    您还需要确保 MP5031禁用其 BC1.2、并将其 GPIO 配置为过流引脚并反馈到集线器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是设计的方框图。 感谢您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在单独测试集线器、但通过 USB c 连接时遇到问题、系统中不会看到该集线器。 该设计按预期与 USB-A 配合工作。这是 USB c 端口的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、如果 TUSB2036上行端口通过 Type-A 连接器连接到 USB 主机、则能够识别该端口。

    但是、如果 TUSB2036通过 USB-C 连接器连接到主机、则无法识别该信号、我的理解是否正确?

    在本例中、当连接到 USB-C 连接器时、您是否可以检查 VBUS 电压、是否可以看到5V 的电压?

    您还能否共享 TUSB2036集线器原理图?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案尺寸和成本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是。

    2.将回复一位结果。  

    3.在下方分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS 为5V。 您认为 USB 连接不正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我要确保电压源能够在 VBUS 上提供5V。 在 VBUS 上为5V 的情况下、如果您检查 TUSB2036 DP0 (引脚1)、您是否看到它被拉至3.3V? 这会向供电方指示正在连接 TUSB2036。

    谢谢

    大卫