This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:PSpice 模型

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283888/tcan1044v-pspice-model

器件型号:TCAN1044V
主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1

您好!

是否有适用于  TCAN1044V 或类似器件的 PSpice 模型。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinoam、

    没有适用于 TCAN1044V-Q1的 PSPICE 模型。 我们为该器件提供了一个 IBIS 模型、为 TCAN1042-Q1器件提供了一个 PSPICE 模型。 这与使用 TCAN1044V-Q1的 PSPICE 模型进行仿真时类似但性能不同。  

    我们正在为我们的更多 TCAN 收发器开发 PSPICE 模型、但这方面的工作时间表不明确。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何下载 适用于 TCAN1042-Q1器件的 PSPICE 模型。

    您能提供一个链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinoam、

    https://www.ti.com/product/TCAN1042-Q1

    向下滚动到"Design and Development"、您将找到指向可用于此器件的所有仿真模型的链接。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在此位置无法找到 PSpice 模型。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/zip/sllm403

    该链路上可用的器件距离我们所有 CAN 收发器的 SPICE 模型最近。 它可以导入到 PSpice 仿真器中、也可以使用 PSPICE for TI。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,如何将此文件导入 PSPICE for TI。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinoam、

    您可能需要作为单个引脚而不是完整的 IC 进行导入。 我明天要看看这件事,回到你的身边。

    此致、

    埃里克·哈克特