This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:能否使用 SigCon Architect 对 EEPROM 进行编程

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287461/ds110df111-can-i-program-eeprom-with-sigcon-architect

器件型号:DS110DF111

您好!

在我拥有要在 EEPROM 中编程的.hex 文件后、是否有办法从 SigCon Architect 对 EEPROM 进行编程? 还是需要单独对 EEPROM 进行编程?

谢谢!

此致

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    无法直接从 SigCon Architect 对 EEPROM 进行编程。 通常、我们使用一个带有 Flash Center 的 Total Phase Aardvark 对 EEPROM 进行编程。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯!