This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201PA:CML 转 LVDS

Guru**** 2968850 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA, SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285412/onet4201pa-cml-to-lvds

器件型号:ONET4201PA
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS100

您好、ONET4201PA 提供 CML 输出、而我们的应用需要 LVDS 信号。 为了 提供 CML 到 LVDS 的转换、我们可以使用 SN65LVDS100 (最多2Gb/s)。  我们是否需要包含上拉电阻器(ONET4201PA 数据表指出输出提供到 Vcc 的2x50Ohm 端接)或其他耦合元件? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该不需要单独的缓冲器;请参阅 差动 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML 之间的直流耦合:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您的 LVDS 应用的输入共模电压、您可以直接在 ONET4201PA 和您的 LVDS 输入之间进行交流耦合。 无需外部50欧姆上拉。   

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 根据您的回答、需要50欧姆上拉电阻器来偏置 SN65LVDS100、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们的 LVDS 输入特性如下:

    请确认您的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意下面 SN65LVDS100数据表的图50。 ONET4201PA 已集成了50欧姆终端。

    此致、Nasser