This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:LED 闪烁同步

Guru**** 2905240 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287563/fpc402-led-blinking-synchronization

器件型号:FPC402

在我们的新设计中、将有两个 FPC402、其中每个都连接到4个 SFP+。 并且还有另一个 QSFP-DD 直接连接到 FPGA。

SFP LED 闪烁可通过 CTRL4到 CTRL3引脚菊花链同步。 但是、如何同步系统中 SFP LED 闪烁和 QSFP-DD LED 闪烁?  我能否将1Hz LED 时钟从 FPGA 连接到 FPC402 CTRL3引脚以实现 LED 闪烁同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    其中一个器件必须通过 CTRL4生成 LED 同步信号、并转发到其他器件(CTRL3)。 我们还未对手工将这个时钟注入 CTRL3进行试验。 建议使用 CTRL4和 CTRL3控制引脚。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何同步系统中的 SFP LED 闪烁和 QSFP-DD LED 闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您是否可以访问 FPC 编程指南? 本文档描述了此过程。 如果您愿意、请向我发送一封包含您公司电子邮件地址的私密消息。 我们可以提供此文档和其他相关文档。

    此致、Nasser

    此致、Nasser