This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:对间长度匹配要求

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TDP158, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287059/tdp158-inter-pair-length-matching-requirement

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TDP1204、TMDS1204

你好

从 TDP158数据表布局指南部分、它需要 进行对间长度匹配、但不提供详细信息。

您能否为 HDMI 提供线对间长度匹配设计规则?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    本设计指南不仅 对线对间长度匹配有用、还对其他与 HDMI 设计相关的 questions.e2e.ti.com/.../4812.Texas-Instruments-HDMI-Design-Guide.pdf

     谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎赫

    仅针对 TMDS 模式提供的指南。 支持 TMDS 和 FRL 模式。 FRL 模式有何布局设计指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     TDP158是一款 6Gbps DP++ 1.1至 HDMI 2.0转接驱动器。 HDMI 2.0支持 TMDS、但为了支持 FRL、您需要使用支持 HDMI 2.1的器件。

    我们有两个转接驱动器、支持 HDMI 2.1 TDP1204 (用于拉电流端应用)和 TMDS1204  (用于灌电流端应用)

    对于 TDP1204、请参阅数据表中的下表、以设计差分对间延迟差。

    谢谢。
    扎赫