This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781-Q1:布线阻抗

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286931/sn65hvd1781-q1-routing-impedance

器件型号:SN65HVD1781-Q1

尊敬的团队:

我们恳请您提供 RS485差分对的布线阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、RS 至485总线的设计为120 Ω 的差分阻抗。

    您可以偏离该距离、但布线、电缆和端接电阻器的阻抗应匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    正如 Clemens 所说、它通常是为120Ω 设计-正如 RS 至485中那样、这里有2个120Ω 电阻器、总线的两端各一个。 差分阻抗设计为与端接 电阻器匹配、从而减少信号反射。  

    但在实践中可能存在一些偏差-此处需要考虑两个主要因素。

    1. A 和 B 之间的阻抗不能小于54Ω-这是两个120Ω+/-10%并联电阻的最小值-系统必须支持此规范。  

    2.阻抗匹配-理想情况下,端接、布线阻抗和布线应均等于120Ω,以使反射~0%;然而,如果端接和布线/电缆不匹配,则会产生信号反射。 偏差越大、在总线相同电气长度下的反射就越大。

    在实际系统中、组件容差会导致一些不匹配问题-通常的原则是将不匹配情况保持在20%以下、但我会尝试将设计中的误差尽可能低-失配越高、系统因损坏而发生通信故障的风险就越大 数据。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。