This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:REST 功能

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287981/tcal9538-rest-function

器件型号:TCAL9538

客户有如下问题:

上电时 TCAL9538是否需要复位? 情况下发生的情况呢?


在目前的情况下,我们的 MUC 没有能力判断是否有异常。

我们能否将复位引脚连接到 MCU 并把它拉高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    TCAL9538在加电时无需复位。 成功上电复位后、I2C 状态机、因此内部寄存器映射应复位回默认值。  

    将/RESET 引脚拉至高电平不会执行内部状态机复位。 这是一个低电平有效输入。 为了正确复位内部状态机、这个引脚将需要被拉至 VCC 通过30%的 GND。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    此外、我们拥有的 tcal 系列支持通用呼叫和重置功能。 因此、MCU 可以使用 I2C 线路发出复位命令。

    可以将#RESET 引脚连接到一个连接至 Vcc 的上拉电阻器。

    -鲍比