This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:解决 RS485总线电源中的干扰问题

Guru**** 2510455 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287978/thvd8000-solving-for-interference-in-power-over-rs485-bus

器件型号:THVD8000

我们正在使用 THVD8000在我们的某个产品中实现通过 RS485供电、在测试测试期间、我们观察到客户使用大约100英尺长的4芯电缆连接了两个器件、且报告通信出现错误>他的设置如下所示

  • 来自器件2的信号似乎导致器件1出现问题。
  • Modbus 主设备1和2都是从其各自的主设备提供电源和从设备1和2电源的设备。 每个从器件从 RS485总线上的28V 电源消耗100mA。
  • 通过总线进行的通信为 Modbus、器件的波特率为9600、载波频率设置为135kHz。

如果 Modbus 主器件2从24V 断开、则问题消失

 而 Modbus 主器件1和从器件1通信没有任何错误。

附件为在 Modbus 扇区1上 THVD8000驱动器的 A 和 B 输入处观察到的信号和噪声图像

中心的紫色迹线为 A-B、蓝色和黄色分别为 B 和 A

由于信号和噪声 具有相同的频率,没有有效的方法我可以考虑摆脱噪声。

有什么改善建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述场景中使用的电缆为

    https://www.supplyhouse.com/Honeywell-Genesis-47120307-250-ft-18-4-Solid-CL2-PVC-Honeywell-Genesis-Thermostat-Cable?utm_source=google_ad&utm_medium=pmax&utm_campaign=geo_pmax_test&gclid=CjwKCAjwkY2qBhBDEiwAoQXK5cNl8NvpKO9BNG7yXleD5bELnNOV6MDQggoZnxYNp4IbVCvrvUkaERoCiE8QAvD_BwE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Sajul:

    是否可以共享电源网络配置原理图? 我只是想确保在我们继续进行进一步的故障排除之前、没有原理图层面的问题。  

    我还有一些确认问题:

    1.正确吗?您有两条不同的差分总线,每条总线都是点对点的,并共用同一根电缆。 即、Master1连接到 slave1、Master2连接到 slave2、而 master1未直接连接到 slave2、而 master2未连接到 slave1 -如果情况不是这样、请告知我。  

    两个总线连接到相同的24V 电源是否正确  

    现在、我最乐观的猜测是 THVD8000信号通过电源耦合网络以返回路径、因为耦合网络将相互加载- THVD8000设计假设电感器后面是交流接地的电源或电源负载 (从 THVD8000的角度来看、电源上需要一些更高频率的交流接地电容器、以防止一条总线的噪声耦合到下一条总线。  请确保设计也遵循以下指南:  https://www.ti.com/lit/an/slla600/slla600.pdf?ts = 169896040226 ,我认为问题的一部分至少是电源/电源负载在调制频率方面不是交流接地-因为您的源也是交流-它不是真正的交流接地-而是有效地高频接地-这是通过 将滤波电容器接地-在确定电容器大小时,您需要选择将获得所需结果的最小值,以防止交流电源产生过多功率损耗。  

    请告诉我我遇到的问题-我有点担心整体总线设置、因为我的想法是一条源对一条总线-而不是一条源对两条、因此可能会有一些其他问题 (我不会说目前不可能、因为该器件通常非常灵活0  

    此致!

    帕克·道德森