This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:与 NS16C2552之间的寄存器差异比较

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552, NS16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287551/tl16c2552-register-difference-compared-with-ns16c2552

器件型号:TL16C2552
主题中讨论的其他器件: NS16C2552

您好!

我的客户正在评估 TL16C2552以替换 NS16C2552。

但客户发现任何 INT 都未对 TL16C2552置位。

(关于 TL16C2552和 NS16C2552的 MCR 位3、它被分配为 TL16C2552的 INT 启用、而对于 NS16C2552、它被分配为 OUT2。)

客户使用其当前的 S/W 将 MCR 位3设置为0,并且已在将 MCR 位3设置为1时检查了 INT。

那么、我们是否必须针对 INT 置位将 MCR 位3设置为1?
或者是否有任何其他方法可以在不对软件进行任何更改的情况下启用 INT
(表示将 MCR 位3设置为0)

实际上、它们不想更改 S/W...

谢谢。

搜索

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们的器件确实需要将 MCR 位3设置为"1"、以便 它 在引脚上启用 INT 功能。 没有在不修改软件的情况下保持 MCR 位3"1"的权变措施。  

    -鲍比