This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:252FSN65HVD230

Guru**** 2815635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285818/sn65hvd230-252fsn65hvd230

器件型号:SN65HVD230

大家好、我是一名目前正在为我们的能量存储容器设计橙色 PI 5 plus PCB 的工程师。

我不是一个专业的电路设计师,但我很热情,每天学习很多。

该 PCB 将用于与逆变器(CAN 和 RS485 Modbus)和 isoSPI 的通信。

我可以选择5V 和3、3v、但 GPIO 只能处理3.3V

WH 在3MHz 时遇到很多 EMC 干扰。

我要问的是、我应该如何设置该 IC: 252FSN65HVD230、我想谈谈我真正需要哪些电阻器和电容器? 数据规格涉及许多组件。 我是否应该在示例布局中使用所有这些功能?

此外、我还需要对 RS485实施 UART  

为此、您推荐哪种 IC?  

此致

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian、

    我建议查看数据表的第33和34页、以了解元件放置和布局建议。  

    在本例中、C2、C3、R7、R8、 建议最低使用 C7。 C2和 C3需要对电源输入进行去耦和滤波、R7和 R8需要用于总线上的 CAN 信号端接、C7与 R7和 R8结合使用是 CANH 和 CANL 的低通滤波器。 C2和 C3分别为4.7uF 和100nF。 R7和 R8应为60欧姆、C7的范围可以为4.7nF 至100nF。

    您还能共享 CANH 和 CANL 信号的波形吗?

    对于 UART 至 RS485、我建议查看 TI.com 并搜索我们的 RS 至485收发器。 如果您对 UART 到 RS485没有任何其他要求、或者如果您甚至不知道可用的功能、TI.com 上的选择工具可以提供帮助指导。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以共享 CANH 和 CANL 信号的波形?

    当我有了波形时、我会将此邮件发送给您(目前我们缺少一些设备)

    感谢 Eric 的快速回复  

    很好的解释!

    非常感谢您抽出时间回答我在  

    通过您告诉我的以及一些问题、这是我对设置的理解

    C2 4、7 μ F

    C3 100nF

    R7、R8 60欧姆、 同一 CAN L、H 上的其他器件是否需要此值?还是只需要在此值?

    C7 4、7nF-100nF、如何选择? 或者我能否通过某种方式计算它?

    关于 UART>RS485  

    我找到了以下 IC: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thvd1449v.pdf?ts = 1698558040551&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHVD1449V

    该 IC 内置了 TVS 二极管用于保护、看起来非常好、  

     

    通过这种布局、我得到了一些问题。

    1) 100nF-220nF 我怎么知道选择的价值?

    3) 1K-10k 在这里、我该如何确定?  

    Vio 是总线电压吗? 无法真正理解数据表中的这些内容、

    如果我需要5V rs 至485总线、但橙色 PI 只能处理3.3V、我需要怎么办?




    此致

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian、

    R7、R8 60欧姆、 同一 CAN L、H 上的其他器件是否需要此值?还是只需要在此值?

    C7 4、7nF-100nF、如何选择? 或者我能否通过某种方式计算它?

    [/报价]

    对于 C7、它将取决于低通共模滤波器的截止频率、但总的来说、我建议使用4.7nF。

    我不确定您对 R7和 R8的具体问题是什么、您能重试一下吗?

    通过这种布局、我得到了一些问题。

    1) 100nF-220nF 我怎么知道选择的价值?

    3) 1K-10k 在这里、我该如何确定?  

    Vio 是总线电压吗? 无法真正理解数据表中的这些内容、

    如果我需要5V rs 至485总线、但橙色 PI 只能处理3.3V、我需要怎么办?

    [/报价]

    对于去耦电容器、由于您确实是在尝试滤除高频噪声、100nF-220nF 与应用级别之间的差异非常小。 它只会影响噪声开始衰减的频率。 我会推荐100nF、因为它是一个更常见的值。

    上拉/下拉电阻将取决于 MCU 的驱动强度。 如果您不知道该信息以使其位于频谱的较弱端、但仍然足够强以偏置引脚、我建议走10k。

    VIO 引脚设置器件的逻辑阈值电压。 因此、当 VIO 由3.3V 电源供电时、引脚 R、D 和 DE/RE 将设置为3.3V 逻辑电压阈值。

    此致、

    埃里克·哈克特  

    [/quote]