This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:主机侧接口电压

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287570/fpc402-host-side-interface-voltage

器件型号:FPC402

在我的设计中、VDD2连接到1.8V。

PROTOCOL_SEL 和 TEST_N 3.3V LVCMOS 是否可以耐受?  如果我要为这两个引脚保留上拉电阻器、是否应该将它们上拉至3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您可以使 TESETE_N 保持悬空。 同时、PROTOCOL_SEL 会被上拉至3.3V。 1.8V 时的 VDD2主要用于 CTRL 1至4。

    此致、Nasser