This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046实施问题

Guru**** 2930270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288374/tusb2046b-tusb2046-implementation-questions

器件型号:TUSB2046B

大家好、我们有兴趣在串行接口 PCB 上实施 TUSB2046 USB 集线器、这样就不必再使用占用空间的外部 USB 集线器。 在我们把任何事情抛之脑后、我们对它的实际实施有一些疑问。 (如果这些问题看起来微不足道、请忍受、我们是学生、希望尽可能多地学习)。

TI EEPROM 编程:对于 TUSB2046、常见问题解答文档指出:"TI 没有任何实用工具来对 USB 集线器上的 EEPROM 进行编程"。 这是否意味着我们必须通过 PCB 对 M93C46 EEPROM 进行手动编程、或者包含一个串行接头来执行此操作? 如果是这种情况、是否还有标准库要执行此操作?

TI 时钟:我们想使用 TUSB2046将4个 USB 下行连接组合到一个上行连接、并且想知道使用6MHz 和48Mhz 时钟之间的区别。 具体而言、其中之一可能如何影响 EMI 和数据损坏或 USB 数据速度?

TI 过流:对于 TUSB2046、如果我们将所有四个下行端口全部用于 USB 2.0规范数据信令而不是用于传输任何电源、那么是否有任何情况下这四个下行端口之一可能触发过流情况?

较大的 FTDI 芯片:目前我们使用4个独立的 UART 到 USB 转换器、每个转换器转换4个信号通道、总共处理16个信号通道。 TI (或任何其他公司)是否销售 UART 到 USB 转换器 IC、这些 IC 可以转换超过4个串行通道、例如8个接收通道和8个传输通道? 我们希望缩小 PCB 的电路尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面查看我的回答、

    TI EEPROM 编程:对于 TUSB2046、常见问题解答文档指出:"TI 没有任何实用工具来对 USB 集线器上的 EEPROM 进行编程"。 这是否意味着我们必须通过 PCB 对 M93C46 EEPROM 进行手动编程、或者包含一个串行接头来执行此操作? 如果是这种情况、是否还有标准库要执行此操作?

    您可以在不带 EEPROM 的情况下使用 TUSB2046。 仅当要使用自己的 VID 和 PID 时、才需要 EEPROM。

    TI 时钟:我们想使用 TUSB2046将4个 USB 下行连接组合到一个上行连接、并且想知道使用6MHz 和48Mhz 时钟之间的区别。 具体而言、其中之一可能如何影响 EMI 和数据损坏或 USB 数据速度?

    请参阅第8.3.2节:时钟生成、您可以使用6MHz 晶体或48MHz 振荡器。 它们中的任何一个都将为您提供相同的 USB 数据速度。

    TI 过流:对于 TUSB2046、如果我们将所有四个下行端口全部用于 USB 2.0规范数据信令而不是用于传输任何电源、那么是否有任何情况下这四个下行端口之一可能触发过流情况?

    当器件消耗过多电流时、可能会触发过流情况。  根据 USB 2.0规范的第7.2.1.2.1节、"出于安全原因、"所有主机和自供电集线器都必须实施过流保护。"

    较大的 FTDI 芯片:目前我们使用4个独立的 UART 到 USB 转换器、每个转换器转换4个信号通道、总共处理16个信号通道。 TI (或任何其他公司)是否销售 UART 到 USB 转换器 IC、这些 IC 可以转换超过4个串行通道、例如8个接收通道和8个传输通道? 我们希望缩小 PCB 的电路尺寸。

    遗憾的是、我们的产品系列中没有 UART 到 USB 转换器解决方案。

    谢谢

    大卫