This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:THVD1400是否需要偏置电阻器?

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288739/thvd1400-does-thvd1400-need-biasing-resistors

器件型号:THVD1400

与清楚显示偏置电阻器或说不需要偏置电阻器的其他器件的数据表不同、这里只提到"接收器输入的内部偏置"一次。 计划 通过非常短(不到2m)的总线在460800波特下使用这些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1400本身具有失效防护输入、不需要失效防护电阻器。 如果总线上有其他没有失效防护输入的接收器、则总线需要失效防护电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitry。

    RS 485中有两种常见的偏置电阻器类型。 第一种方法是向总线添加共模电平(通常为 VCC / 2) - RS -485从未需要过这种 电压、但可能会出于系统需求而实施、另一个是失效防护偏置电阻器、它设置默认的空闲电压以防止空闲总线通信故障- RS -485也不需要这些电压、但如果您需要空闲失效防护、则使用它们 非常常见。  

    THVD1400不需要失效防护偏置电阻器、因为它的正向和负向差分输入阈值都小于0V -因此该器件本质上为接收器提供了打开、空闲和短总线条件下的失效防护。 您可以添加偏置电阻器以增加噪声容限、最坏的情况是 THVD1400在开路、空闲或短路期间具有45mV 的裕度;如果您添加失效防护偏置电阻器、则可以增大噪声容限。  

    话虽如此-正如 Clemens 提到的、如果总线上的其他器件没有失效防护、则您需要添加失效防护偏置电阻器(一对-一对从 A 到 VCC、一对从 B 到 GND)、以确保总线至少为空闲失效防护 (开路和短路失效防护几乎需要集成的失效防护功能才能正常工作)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森