This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:DS90UB935

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287516/ds90ub935-q1-ds90ub935

器件型号:DS90UB935-Q1

迪亚尔斯、

客户将 DS90UB935与 DVR 项目结合使用、他们现在想对寄存器配置进行配置、您能帮助提供  寄存器配置吗?

谢谢

e2e.ti.com/.../DVR_4D52C6894464CF5034599F530674FE56_v1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁、

    我们可以在这里获得更多信息吗? 您要连接到什么引脚?  您需要 在935上进行编程?  

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    根据您在此处设计的用例、UB935所需的配置将有所不同。  

    例如、clk_out、帧同步和 GPIO 直通等特性在每个系统中会有所不同。 有关如何配置这些不同特性的详细信息、包含在 UB935数据表 的第7节中(详细的特性描述出现在这里)。 如果您对实现过程有任何疑问、敬请告知。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的格伦:

    935连接到 OV492 OV2718。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁、

    Thomas 将在这方面为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    此处的寄存器配置将取决于所需的用例。 如果您对 UB935的特定功能有任何疑问、请告诉我。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    现在我等待客户的反馈,一旦我得到它会让你知道。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning、当您收到客户的最新消息时、请告诉我。