This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:请求开关配置

Guru**** 2917010 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, SN74LVC2G66, SN74AUC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286564/tca39306-ask-for-switch-configuration

器件型号:TCA39306
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66SN74AUC2G66

尊敬的 TI 团队:

我想以相同的不同类型电压电平在 I2C 器件之间执行切换。


使用 TCA39306进行 I2C 开关时、是否可以通过图中所示的连接实现开关?

此致  

直树市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路将起作用。 (在开关配置中、只有 EN 的电压很重要。 Vref1和 Vref2之间不会有电流流动、所以200 kΩ 电阻器和 Vref1/2连接不是必需的。)

    像 SN74LVC2G66/SN74AUC2G66这样的普通开关会更简单、更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoki、

    在此特定设置中、TCA39306将用于开关配置模式。 电压是相同的、因此没有电流按照 Clemen 的建议从 VREF2流向 VREF1。  

    此设置应该可以正常工作、EN = 1.8V、这会将内部 passFET 的栅极电压设置为1.8V。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens 和 Tyler:

    感谢您的答复。

    我将使用此图作为进一步研究电路的基础。

    此致、

    直树市