This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS311:YFF (R-XBGA-N49)尺寸

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287606/sn65lvds311-yff-r-xbga-n49-dimensions

器件型号:SN65LVDS311

大家好、

我正在查找 SN65LVDS311YFFR 的 YFF 封装的尺寸。 您能向我发送详细的包装信息吗? 客户在设计 PCB 时需要考虑到这一点。

此致、

信德贵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新德山

    这就是您要查找的信息吗?

    您还可以直接从已创建软件包的产品页面下载 CAD 符号。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    我可以看到您所附的图纸。 但毫米+/-是指"D"? MM +/-是关于"E"的大小。 我只是想了解更多细节。

    此致、

    信德贵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新德山

    是否可以 从已创建软件包的产品页面直接下载 CAD 符号?

    谢谢

    大卫