This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD23:该收发器是否可用于通信供电接口应用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, SN65HVD23, THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289398/sn65hvd23-whether-this-transceiver-can-be-used-for-power-over-communication-interface-application

器件型号:SN65HVD23
主题中讨论的其他器件:THVD8000、、 THVD8010

您好!

我们要求 RS485进行通信、数据速率为10Mbps、电缆距离长达500m。

请注意、THVD8000器件可通过 RS485通信与双线电缆电源线搭配使用。

此器件仅支持500kbps 的数据速率。 但我们要求使用10Mbps 至500m 的电缆距离。

请为 RS 485通信上的此款电源提供建议的任何部件?


请确认,以下提到的 IC 是否可用于通信供电?

器件编号 SN65HVD23系列收发器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电力线通信需要以更高的频率将信号调制到载波上、即信号的频率必须低于载波。

    TI 使任何 PLC 收发器都比 THVD8000更快。
    SN65HVD23使用普通 RS 至485信号、不能用于 PLC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duraiselvi:

    所以,你要做的是非常不切实际的-几乎是不可能的。  

    标准 RS 至485在10Mbps 时保守地在大约12m 至13m 的范围内达到最大值、并且如果采取更宽松的方法(即向系统添加大量抖动、增加大约20%) 您可以将其推远约10倍-因此120m 至130m -这也假定总线设置是理想的(120欧姆电缆、2 120欧姆终端、在总线的每一端各有一个)。  

    因此、即使没有额外的电源耦合网络、您也无法在10Mbps 下将 RS 至485器件的传输距离提高到500m。 RS 至485收发器的驱动强度在很大程度上实现了标准化(差分输出之间54欧姆电阻上的最小电压为1.5V)。 您可以添加 RS 至485中继器-但它们将极大地降低您的吞吐量、所以您必须提高基本数据速率以确保满足正确的数据吞吐量。 总线需要多长时间、您需要4到50个中继器(如果您从分立式 RS 至485收发器构建中继器(建议的中继器设计) 这样系统将会增加8到100个收发器)-但抖动会不断增加到总线的每个链路中-因此 建议使用更多中继器。  

    虽然您可以、但这不是我们当前的建议、我们不建议设计人员采用这种方法、请使用标准 RS -485器件(https://www.ti.com/lit/ug/tidu993/tidu993.pdf)进行 PLC -其数据吞吐量非常低。 总线上的无源器件非常大、需要进行特殊的数据流编码(例如曼彻斯特编码)、才能将数据耦合到共享总线上、而这不会明显降低信号的吞吐量。 不建议使用标准 RS 至485构建 PLC、因为它不是出色的解决方案(这就是我们创建 THVD8000和 THVD8010的原因、因为它们更适合 PLC)。 但是、THVD8000 (除了需要大量中继器-这对于标准或 THVD8000是正确的)的问题是、我们仅规定了5MHz 调制时的最大数据速率为500Kbps (但是、由于调制方案、它基本上相当于运行一个10Mbps 标准数据流)、您也许能够将该速率推至1Mbps (以额外的占空比失真(即抖动)为代价)。

    由于 RS–485是有线远距离标准-除了 RS–485 (和 RS–422)之外、没有什么能真正适合该利基市场-但422只是485的更糟糕版本、因此问题在那里将是相同的) 在总线长度方面、满足10Mbps 的要求变得非常不切实际-这是由于传输线的物理特性- 500m 的传输线在需要中继器的所需数据速率下会产生巨大的交流损耗- 如果在线路上实施、他们将创建自己的问题。  

    为什么在500m 处需要10Mbps? 是否有任何空间来满足该要求-通常使用 RS -485时、您可以选择速度或距离-不能同时选择两者、因为它们是反相关的。  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森