This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:如何在不使用载波检测的情况下设置 MUTEref 引脚

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287368/lmh0074-how-to-set-muteref-pin-in-not-using-carrier-detect

器件型号:LMH0074

大家好、

如果用例未使用载波检测功能、即始终启用。 客户如何设置 MUTEref 引脚? 它是否应该保持悬空?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请悬空此引脚。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    设置连接到 GND 时会发生什么情况? 只要长度是多少、就没有均衡?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    实际上通过增加 MUTEref、电压电缆的长度会减小。 因此、例如、在 MUTEref 电缆上的最大电压为最短长度~ 2m B1694A。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    很抱歉、我不太明白。 您能否解释一下 LMH0074如何在 MUTEref = 0V 时运行?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    不允许 MUTEref = 0V。 这是无效的。 MUTEref 电压介于1.6至2.9V 之间。

    此致、Nasser