This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:相位噪声或抖动噪声特性

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288630/ts3usb221-phase-noise-or-jitter-noise-characteristics

器件型号:TS3USB221

您好!

我想知道 TS3USB221的抖动噪声或 相位噪声的特性。

数据表中没有噪声信息、请您提供给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakamura-San:

    我们没有关于 TS3USB221/A/E 抖动或相位噪声的任何官方信息、对此深表歉意。  

    对于 USB2、增加的抖动或相位噪声量应相对较低。

    我们确实获得了以前测试的一些信息、可以让您了解使用和不使用多路复用器时抖动是如何变化的:

    TJ RJ DJ
    不可用221 33.7ps 2.28ps 1.6ps
    与 221 41.7ps 2.87ps 1.2ps

    如果有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安

    感谢您的答复。

    我将使用抖动噪声的特性作为参考。

    谢谢。

    健治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakamura-San:

    我懂了。 如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安