This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ALS176:是否需要连接所有引脚来测试功能

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289425/sn65als176-is-it-necessary-to-connect-all-the-pins-to-test-the-function

器件型号:SN65ALS176

大家好、

我的客户正在测试我们的485接收器功能。

这些引脚仅将 VCC 连接到5V、将 GND 接地、其他引脚均悬空、 如下所示:

并在测试 A 和 B 时发现 A - B=3.8V。

您能否帮助您确定在仅连接 VCC 和 GND 的情况下使用3.8V 电压是正确的吗?

是否需要连接所有引脚以测试功能?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果他们想要测试接收器、除了 VCC 和 GND、他们不能将所有东西都悬空。 他们的结果与他们的第一次测试无关,应该忽略。  

    /RE 必须被驱动为低电平(以启用接收器)

    DE 必须被驱动为低电平(要禁用驱动程序-如果 DE 为高电平、您将无法获得接收器测试的正确读数)

    如果 DE 为低电平、"D"引脚输入可以保持悬空-如果 DE 为高电平、则该引脚不能保持悬空。  

    R 可以保持悬空-但如果您正在测试差分接收器-数据输出将处于"R"状态、因此您可能会探测该引脚以进行测量。  

    您可以在 A/B 上输入该信号。  

    作为通用规则、RS 至485收发器上的逻辑输入不得悬空、除非数据表明确指出它们具有集成到器件中的默认电平(高电平或低电平)(通常通过集成的偏置电阻器(取决于器件和引脚的上拉或下拉电阻器))。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!


    此致!

    帕克·道德森