This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:寄存器0x2C[6](基于眼图监视器电压范围的缩放 VEO)默认值

Guru**** 2893640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288403/ds110df111-register-0x2c-6-scale-veo-based-on-eye-monitor-vrange-default-value

器件型号:DS110DF111

您好!

我看到寄存器0x2C[6]默认设置为1 ,上面写着"基于眼图监视器的缩放 VEO"。 1是指 VEO 值默认随眼图监视器 Vrange 发生变化、还是该位是"低电平有效"位、需要更改0才能根据眼图监视器 Vrange 调整 VEO?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    这有点令人困惑、但我希望0x2C[6]不会影响寄存器0x28中的 VEO 值。 VEO 始终可以计算为 VEO [mV]=通道寄存器0x28 x 3.125。 当使用寄存器0x25和0x26捕获全眼图时、0x2C[6]会影响垂直范围。 当0x2C[6]= 1时,眼图监视器 VRANGE 将自动缩放。 当0x2C[6]= 0时,可以用寄存器0x11[7:6]手动设置眼图监视版本。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的答复! 很有道理。

    此致、

    扎克·金布尔