This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:异常 INH 信号

Guru**** 2525240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288717/tcan1145-q1-the-abnormal-inh-signal

器件型号:TCAN1145-Q1

您好、

 我的客户正在使用 TCAN1145、他们有如下问题。 你可以帮助提供一些建议吗?

如果它们仅 为 VIO 提供12V 电压并且 INH/VSUP VCC 同时保持为0V、则 INH 会被拉高至12V、并会持续3分钟。

1.在此设置下 INH 的信号是否正常?

2. INH 的拉高信号将在12V 时产生大约115uA 的高电流。 您是否有任何建议可降低 VSUP 中的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC 或 VIO 上发生欠压时、器件会转换到失效防护模式或睡眠模式、如数据表第10.4.7.6.1节 UVSUP、UVCC 所述

    为何是 失效防护模式或睡眠模式?  我们是否可以使它  始终进入睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京市永丰区

    感谢您向 E2E 介绍本视频。

    Unknown 说:
    1. 在此设置下 INH 的信号是否正常?

    是的、INH 在启用时应上拉至电池电压。 3分钟计时器是数据表中列出的 SWE 计时器、经过该计时器后、器件立即进入睡眠模式并且 INH 被禁用。

    Unknown 说:
    2. INH 的拉高信号将在12V 条件下产生大约115uA 的高电流。 您是否有任何建议可降低 VSUP 中的电流?  [/报价]

    原因可能是 INH 引脚上连接了15k 电阻器。 客户可以消除这个问题、因为在 INH 电压被禁用并进入高阻抗状态后、已经有一个内部下拉电阻来帮助对其放电。

    为什么 失效防护模式或睡眠模式?  我们是否可以让它  始终进入睡眠模式?

    仅当在 SPI 寄存器中启用了器件时、器件才会进入失效防护模式。 否则、它将进入睡眠模式。

    有关所有这些问题和更多信息、可以参考数据表。

    此致、

    埃里克·哈克特  

    [/quote]