This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223E:未使用的通道

Guru**** 2907440 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E, MAX3223E, TRSF3221E, TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287394/max3223e-unused-channel

器件型号:MAX3223E
主题中讨论的其他器件: TRSF3221ETRS3221E、MAX3221E

大家好、

如果用例是未使用第2个通道(DIN2・DOUT2・RIN2・ROUT2)、那么客户如何设置引脚? 开路或上拉至 Vcc 或下拉至 GND?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持开路。 未使用的输入不得悬空;DIN 引脚需要外部上拉或下拉、而 RIN 引脚具有内部下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    通常、我们建议将输入引脚偏置到 GND 或 VCC。 未使用的输出引脚可以保持悬空。 这意味着 DOUT2和 ROUT2等引脚可以保持悬空。

    RS 232接收器 RIN2连接到 INVALID 逻辑、如果电压介于 -0.3V 和+0.3V 之间的时间超过30us、则器件将翻转 INVALID 逻辑并启用自动断电。 此引脚已 通过5k 电阻连接到 GND (请参阅数据表第12页的应用信息图)。

    我看到的一个问题是、如果在此器件上启用/使用自动断电功能、让 RIN2悬空(内部5k 至 GND 会触发这种情况)可能会触发它。 如果我们尝试将引脚连接到 Vcc、并且发生对25V 短路、这可能会损坏 Vcc 轨上的电源树。  

    如果您不需要自动断电、则可以让 RIN2保持悬空(内部5k 至 GND)。

    DIN2是一个专门用于处理器/微控制器的输入、只需通过一个电阻器连接到 Vcc 或 GND。  

    您不能转至单通道 RS232器件是有原因的吗?  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    上述问题是林先生代表我提出的。
    我知道如何处理未使用的引脚。
    我还有一个问题。
    我还想考虑使用单通道 RS232器件、那么您能否向我提供产品型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3223E 支持500kbaud 并具有自动断电和良好的 ESD 保护功能。

    类似的1+1器件也是 MAX3221E/TRS3221E (250kbaud)或 TRSF3221E (1000kbaud)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki:

    我同意克莱门对于建议的设备的回应。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    -鲍比