This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:如何放置该器件

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288764/tca4307-how-to-place-this-part-to-use

器件型号:TCA4307

专家、您好!

我们考虑在多个连接中使用该器件。

然而,我们不清楚这一部件是放在一边还是放在一边。

是否可以采用以下方式?

如果没有、您能给我一个指南吗?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您试图解决的实际问题是什么? 是否需要热插拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们不需要热插拔功能。

    也不会有问题、因为我们现在不使用该部件。

    我是否应该仅在主器件和从器件之间使用一个? 或者、我想知道我是否应该分别为主设备和从设备使用一个。

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C Ω 缓冲器将一个大总线分成几个较小的段。 这通常在总电容接近 I²C μ F 规格关于400 pF 的限值时使用。 (粗略估算是每 cm 1 pF 加每器件10 pF。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我仍在尝试了解使用此器件的原因。 您有没有可以与我们分享的方框图?  

    TCA4307是一款支持热插拔的缓冲器、此缓冲器具有阻塞总线恢复功能。 如 Clemens 所述、缓冲器有助于将 I2C 总线中的总电容拆分为多个段。 如果系统设计人员从太多目标器件的连接处连接了重负载的 I2C 总线+较长的 PCB 布线+大输入电容等、则可以使用缓冲器将寄生总线电容限制保持在 I2C 标准规定的400pF 以下。  

    TCA4307能够驱动两个400pF 的 I2C 段、总共构成800pF 的寄生电容、有效地使 I2C 总线的容量加倍。  

    请告诉我这是否合理、如果您有任何其他问题、请随时回复该主题。  

    此致、

    泰勒