This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:集成 TVS 二极管

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288740/tca9534-integrated-tvs-diode

器件型号:TCA9534

专家、您好!

我们 现在使用的是 TCA9534PWR、TCA9535PWR。

当我们选中方框图时、在内部无法找到 TVS 二极管。

这些器件内部是否具有一些 TVS 二极管?

   

如果没有、您是否具有任何集成 TVS 二极管的推荐器件?

下面我们举例说明。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9534在 GND 与所有输入和输出之间具有钳位二极管。 它们的限值在绝对最大额定值中指定为 IIK 和 IOK。 如果您确实预计到实际的电压瞬变、则可能需要添加更强的外部二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    绝对最大规格中的输入和输出电压显示了从 GND 到 SDA/SCL 引脚的二极管结构、如规格中的-0.5V 二极管压降所示。

    我不认为在引脚到 VCC 之间有一个二极管、只从 GND 到 SDA 和 SCL。  

    正如 Clemens 所述、这些二极管的电流规格在数据表中列为 IIK 和 IOK。  

    这些并不是目前最强的 ESD 保护组件。 如果您怀疑有很大的电气瞬变、除了使用我们的器件外、我还会考虑添加外部 ESD 保护电路。  

    TPD2E2U06 可能是一个适合用于外部 ESD 保护的保护二极管。  

    此致、

    泰勒