This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:P82B715DR - I2C 扩展器- I2C 线路上的电压不同

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288545/p82b715-p82b715dr---i2c-expander---different-voltage-on-i2c-lines

器件型号:P82B715

您好!

我们使用 P82B715DR I2C 扩展器连接到外部 I2C 传感器。 我们还按照附加原理图的方式连接了内部 I2C 传感器(加速计)。
请注意、MCU 和 I2C 扩展器均由3.3V 电源供电

案例1:

当未连接外部 I2C 传感器时、I2C 线路的电压为1.8V。 我希望它应该是3.3V。 不确定它为什么是1.8V。
由于这个电压问题、我们看到与内部加速计的 I2C 通信不起作用。

案例2:
连接外部 I2C 传感器板后、I2C 线路会跳至2.1V 或2.2V。 这使得 MCU 和内部加速计之间的 I2C 通信能够按预期工作。

产生压降的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    将 Lx、Ly 上的上拉电阻从4.7k Ω 更改为332 Ω、并 将电压从1.8V 提高到2.3V、使内部加速计按预期工作
    但是、与外部传感器板的 I2C 接口无法正常工作。
    请注意、外部传感器板具有类似的 I2C 扩展器电路 P82B715DR。

    如何使 I2C 总线接口电压变为3.3V?                                                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一定要有东西下拉这些线。 检查是否存在错误连接或焊接桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vel:

    是否使用 Lx Ly 缓冲线路驱动加速计?  

    此致、

    泰勒