This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1005

Guru**** 2928340 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288479/tidm-1005

主题中讨论的其他器件:TSS721A

在本设计文档(链接位于底部)的第18页上、串联了3个器件。 数据直接流经对方。  它被从一个传输到另一个。 但是、是否应该在总线连接中使用 m-bus 协议进行某种管理? 数据不是直接在 m-bus 上传输吗?

链接

www.ti.com/.../tiducx7a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ercan、

    *请注意、TIDM-1005自2021年即已过时、因此不再需要任何直接托管或支持此参考设计。 但是、我很乐意从我对解决方案的理解和了解中帮助您。

    您可能指的是图23中显示标记为"2"和"3"的箭头的部分? 这是使用外部 M-Bus 主控模块通过 M-Bus 完成的。 使用 TSS721A 的 M 总线受控器件通过这个外部模块与 TIDM-1005进行通信。

    此致!

    丹尼