This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:数据速率有效范围(8GBd?)

Guru**** 2901300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288127/ds560df810-data-rate-valid-range-8gbd

器件型号:DS560DF810

请、我可以提供有关此问题的更多详细信息吗:

"数据速率不能设置为任何值。  的描述: 所有通道均可独立锁定19.6GBd 至28.9GBd 的 PAM4和 NRZ 数据速率(包括1/2和1/4子速率)。"

究竟什么是"包括2分频和4分频"?

我想使用此器件8GBd、有可能吗?

谢谢。

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    8GBD 信号超出此器件的 CDR 锁定范围。  您能详细介绍一下您的用例吗?  我们可能有适合您的应用的其他器件。  是否有您要使用的特定协议?  您是否使用 NRZ 信号?  您需要补偿多大的插入损耗?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    我们在 PM4中有一个以8GBd 传输的器件、我们要将其转换为 NRZ、以便通过 FPGA 进行接收。 我们对 PAM4至 NRZ 的转换功能感兴趣。 请告诉我、您是否有其他选择。

    谢谢。

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    遗憾的是、我们的 DS560DFx10重定时器是我们产品系列中唯一支持 PAM4信号的重定时器。  由于这些引脚不支持锁定至8GBD 信号、因此不适合您的用例。  想到的唯一前进道路是,如果你能以某种方式将数据速率增加或减少到7.225GBd 或9.8GBd。

    谢谢。

    德鲁