This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:有关使用 TI ENET PHY 实现 EtherCAT 的问题

Guru**** 2964700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286882/dp83867ir-questions-regarding-implementing-ethercat-using-ti-enet-phys

器件型号:DP83867IR

嗨、以太网团队。

我有一位客户正在为新项目评估我们的以太网产品系列、我们希望您能帮助我们澄清一些问题。

他们目前正在使用 DP83867I 进行测试、因为他们需要基于10/100/1000的解决方案、但也希望将该解决方案用于 EtherCAT。  应用手册 snla344c 似乎推荐将 DP83826用于 EtherCAT 应用、但它仅支持10/100数据速率。  

您的团队是否会 为 EtherCAT 应用推荐 DP83867I、或者您是否会推荐其他 PHY?

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的提问。

    根据我们的理解、EtherCAT 仅支持高达100Mbps 的速率。 我们建议将 DP83826PHY 用于 EtherCAT 应用、因为它仅需通过硬件配置(无需软件)即可用于 EtherCAT 应用。 DP83822和 DP83867还可以通过软件配置来支持 EtherCAT 应用。

    我可以询问客户是正在寻找具有1Gbps 通信速度的 EtherCAT-G 应用还是 EtherCAT 应用?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我已将此反馈传递给我的客户、并将让他们直接在该主题中评论您的后续问题的答案。

    此致、

    马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们将等待您的反馈。

    --

    此致、
    林希尔曼