This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E LED 配置

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288111/dp83826e-dp83826e-led-configuration

器件型号:DP83826E

大家好、

我对基本模式的 LED 配置有疑问。 DS 显示、如果自举选择0、则 应使用与 LED 串联的1 kΩ 上拉电阻器和5 kΩ 下拉电阻器。 是否仍需要将1.5KkΩ Ω 下拉 电阻器与5kΩ 电阻器并联?

此外、由于 LED 极性将始终为低电平有效、这是否意味着 LED 将始终亮起(因为其上拉至3.3V)? 非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

     如果要将默认的 PU 引脚变为低电平、则需要 LED 的1.5k PD、因为这有助于在自举采样时偏置电压。  

    对于极性、由于这将是低自举、因此由于自动极性检测和校正、该引脚将是高电平有效。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的答复。 但我在这里感到困惑、DS 表示基本模式不具有 自动极性检测功能、对吗? 如果没有 、我认为 LED 将始终亮起。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    我的道歉。 基本模式没有极性检测/校正功能、处于低电平有效状态。 数据表中有一个拼写错误、PD 值应该是1.5k、而不是5k。 LED 应连接到 VCC、确保低电平有效 LED 极性正常运行。

    此致、

    格罗姆