This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:分辨率确认

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289795/sn65dp159-resolution-confirm

器件型号:SN65DP159

大家好、

客户需要能够支持 列表中所有 HDMI 输出分辨率的设备。 我不确定 SN65DP159能否在此处工作。 如果不支持、您能否帮助 确定 DP159不支持哪个分辨率?   您是否有任何可支持所有分辨率的推荐器件?

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rayna、

    这应该能回答您的问题

     

    根据颜色位分辨率、Sn65DP159可以支持所有分辨率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    器件的输入是交流耦合还是直流耦合? HDMI 2.0支持所有这些分辨率。

    谢谢。

    扎赫