This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04-Q1:是否需要为 POC 用例使用串联电阻?

Guru**** 2929980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289777/tpd1e01b04-q1-does-it-needs-serial-resistor-for-poc-use-case

器件型号:TPD1E01B04-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04

团队、您好!

作为 E2E 帖子标题、用户在使用保护器件 TPD1E01B04时是否需要为 POC 用例应用串行电阻

我很担心这是否会影响通道损耗。 FPD 团队对此进行了说明。 因为 FPD 团队不建议为 IVI 串行器/解串器情况应用串联电阻器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    TPD1E01B04不需要使用串行电阻器即可在 FPD Link 应用中使用。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛