This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相栅极 MOSFET

Guru**** 2012440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289311/inverted-gate-mosfet

尊敬的戴尔斯:

我正在使用离散 MOSFET 进行新设计、但我不知道在哪里可以找到与反相栅极相关的离散 MOSFET。 请参阅此原理图上的。 我将仅寻找上部晶体管作为分立组件。 你知道什么具体的类型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    谢谢咨询。 您可以在源端连接到 Vdd 的情况下对上部器件使用 P 沟道 FET。 要导通器件、请将 GATE 引脚拉至低电平;要将其关断、请将 GATE 引脚上拉至 Vdd。 TI 拥有 P 沟道 FET 产品系列、可以通过下面的链接找到。 如果您有任何问题、请查看并告诉我。

    https://www.ti.com/power-management/mosfets/p-channel-transistors/products.html

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的留言。 如果我了解上方的原理图、当所有服贸总协定都连接到 V+时、两个 MOSFET 都会开启。 这意味着、上部 MOSFET 是具有反相栅极的 P 沟道。 这意味着当它由栅极上的 V+驱动时、我需要 P 沟道 MOSFET。 它不是标准的 P 沟道 MOSFET。 但可能是、我不理解 该方案的想法。 因为这意味着两个 MOSFET 将同时导通、从而使电源短路。 我需要它。 我的替代原理图是:


    我认为您的链路中没有具有反相栅极的 P 沟道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当栅极电压充分高于源极电压时、N 沟道 MOSFET 导通。
    当栅极电压充分低于源极电压时、P 沟道 MOSFET 导通。

    在您的问题电路中、源极连接到 VSS 和 Vdd;两个漏极都连接到 Q。同时只有一个 MOSFET 处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万您好,感谢克莱门斯,

    在原始电路图中、上部 MOSFET 是 P 沟道器件、下部 MOSFET 是 N 沟道。 PFET 的源极连接到 VDD、其漏极连接到 Q。NFET 的漏极连接到 Q、其源极连接到 VSS。 栅极连接在一起、逻辑信号 A 应在 VDD (NFET 导通、PFET 关断、Q 下拉至 VSS)和 VSS (NFET 关断、PFET 导通、Q 上拉至 VDD)之间切换。 如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    约翰