This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 的 MII

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289710/dp83867e-mii-for-dp83867e

器件型号:DP83867E

大家好、

Q1:DP83867ERGZT 的 MAC 接口是否与 RGMII-ID 兼容?


以下应用手册介绍了 RGMII v2.0、因此可能支持它。
请告诉我以防万一。
■应用报告 SNLA243–2015年10月

RGMII 接口计时预算

Q2:如果要将 DP83867ERGZT 的 Mac 接口与 RGMII 结合使用、如果 MAC 端支持 RGMII-ID、
将 MAC PHY 模式设置为 RGMII-ID 是否更好?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    1.是的、DP83867ERGZT 支持 RGMII-ID、RGMII 接口时序预算是优秀的参考文档。 其中讨论了支持 RGMII v1.3 (原始)和 v2.0 (RGMII-ID)

    2. 如果 MAC 设为 RGMII-ID,DP83867E 设为 RGMII,只要满足时序要求,就可以工作。

    此致、

    阿尔瓦罗