请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9539-Q1 您好、支持团队
我们将使用下图所示的 TCA9539-Q1:有任何疑问?

如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
我们将使用下图所示的 TCA9539-Q1:有任何疑问?

如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
劳伦斯、您好!
克莱门斯已经指出了这里的主要关切。
TCA9539-Q1以及我们的任何其他 IO 扩展器都需要在 SDA 和 SCL 线路上使用上拉电阻器。 SDA 和 SCL 线路上是否存在上拉电阻器? 我假设它们位于原理图的另一页上。
此外、对于电阻器 R1007、该电阻的用途是什么? 10千欧姆的阻抗非常大、如果同时驱动一个重负载或多个 P 端口、我希望该器件会受到电流限制。 通过 VCC 的连续电流可能最大为160mA、很可能小于该电流、因为这是 ABS。 最大额定值。 平均而言、50mA 的- 75mA 可能是该器件在驱动和接收多个信号时的电流消耗要求。
此致、
泰勒