This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287:串行器 IC 的串行输出时钟

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288155/ds90cr287-serial-output-clock-from-serializer-ic

器件型号:DS90CR287

嗨!

我们设计了一个带有 KINTEX 7 FPGA 的定制电路板、通过 DS90CR287MTD 串行器 IC 将帧传输到帧捕捉器。 在探测串行器 IC 输出端的时钟时、我们观察到时钟是来自 FPGA 的输入时钟的7倍、即 从 FPGA 到 PIN31 (TXCLK_IN)的时钟信号为25MHz、观察到 PIN39 (TXCLKOUT+)和 PIN40 (TXCLKOUT-)上的输出为175MHz。 这是我们正在观察的正确输出时钟吗? 您能解释一下这种行为背后的原因吗?

此致、

克莱图斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus:

    您能否简要介绍一下您从 TXCLK_IN 和 TXCLK_OUT 看到的内容?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXCLK_IN:

    TXCLK_OUT:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 TXCLK_OUT 捕获、您将观察到的是辐射发射、而不是时钟本身。 这些辐射不是时钟的实际频率、而是时钟频率的谐波。 您指的175MHz 峰值是25MHz 时钟频率的谐波。

    您是否打算分享 辐射发射的捕获? 或者这是否只是对 TXCLK_OUT 捕捉的含义的误解?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试探测 TXCLK_OUT 、但无法捕获任何时钟。 因此、当我尝试在示波器上使用射频通道进行探测时、我观察到175MHz 处出现峰值。 当我探测 TXCLK_OUT 时、我应该观察到什么? 这里的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus:

    在探测 TXCLK_OUT 时、您应该观察您的 PCLK。 需要测量差分吗? 由于这是 LVDS、您必须通过这种方式进行测量才能正确观察 PCLK。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Nikolas、

    感谢您的回复!

    这个问题似乎与 IC 有关。 我已将其更换、现在我能够正确探测 TXCLK_OUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴听到 您能够探测 TXCLK_OUT!  如有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致!

    尼古拉斯