This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400-Q1审阅原理图

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289827/tic12400-q1-tic12400-q1-review-schematic

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC10024-Q1

您好、支持团队

我们可以如下图所示使用 TIC12400-Q1、有任何疑问?

3V3是默认睡眠模式

VPRE_3V3处于 待机模式:

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我查看了原理图、只有一条一般性意见。

    IN0-IN23输入上还应该有一个接地电容、以实现瞬态保护以及稳定输入电压、从而实现精确测量。  我们的 ESD 规格基于用于+/-8kV 保护的15nF 电容器、但保护级别会因所使用的元件而异。  有关电阻器和电容器滤波器元件的更多信息、请参阅 TIC12400-Q1和 TIC10024-Q1 ISO-10605 ESD 测试报告(链接)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    乔纳森