This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-VGA:至 EP 转换

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8200, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285748/tfp401a-ep-dvi-to-vga-conversion

器件型号:TFP401A-TFPD EP
主题中讨论的其他器件: THS8200-THS8200、EP、 TFP401A

您好!  

我们必须将来自 DisplayPort++(双模式)输出的 DVI 信号转换为标准 VGA 信号。

是否可以通过 TFP401A-DAC EP 后跟三路视频 EP (例如30位 RGB 4:4:4模式下的 THS8200-DAC)、通过3像素数据总线和 TFP401A-DAC 生成的时钟直接馈送该功能 EP?

是否 有有关此应用的一些技术文档(例如参考设计、应用手册等)?  ?  

谢谢!

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在正在期待您的查询。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在内部提出了问题、但我仍在等待回复。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指定的设备不支持所提供的应用程序。

    谢谢!

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、
    感谢您的回答。 我在阅读了有关 DVI/LVDS 桥接的应用报告 SLLA325C 以及有关 LVDS/VGA 转换的以下主题后提出此问题:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575183/lvds-to-vga

    建议使用 THS8200将来自 LVDS 接收器的24位 RGB 并行(+ H/V SYNC)数据转换为 VGA 信号。 那么、我的问题是:为什么这在 TFP401A 输出上不起作用、这已经是24位并行 RGB + H/V 同步?
    TI 的产品系列中是否有任何其他可在此应用中使用的视频 DAC?

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      根据数据表、我无法验证该主题 e2e.ti.com/.../lvds-to-vga 的准确性。

    谢谢。

    扎赫