主题中讨论的其他器件:ALP、 DS90UB953-Q1
在我们的上一代设计产品中、我们使用 DS90UB933串行器向车载显示器提供视频输出数据。 该串行器接收到并行数据输入(使用 RAW10)、因此 使用 DVP 输入(RAW10)为 FPD-Link III 接口配置了解串器芯片(DS90UB934、DS90UB936)。
我们目前正在评估将 DS90UB933更改为 DS90UB953的可能性-该串行器将使用 MIPI CSI-2作为输入、但需要与 FPD-Link III 接口上配置的 DVP 模式一同工作。 我们使用两个 EVK、即 DS90UB953 EVM 和 DS90UB954 EVM、尝试将其配置为在 FPD-Link III 接口上以 DVP 模式工作。
如果我们将 DS90UB954解串器的输入模式更改为 RAW10、并将 DS90UB953串行器寄存器0x03 MODE_SEL 更改为0x5D (FPD_COAX 设置、MODE_OV 设置、MODE 设置为101 - DVP 外部时钟模式) 我们可以看到在 DS90UB954解串器上设置了链路状态、而 DS90UB953串行器上未设置链路状态。

作为执行上述步骤的先决条件、我们已将 Y1的输出(外部时钟)连接到 CLKIN 布线、该布线通向 DS90UB953串行器 CLKIN 引脚。

我们不确定是否需要更改串行器或解串器上的其他寄存器设置、以便在解串器和串行器之间建立工作链路。 我们 在这一主题上需要 TI 支持、因此请告知我们需要在串行器或解串器(寄存器、EVM 更新等)上更改/验证哪些内容。