This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:原理图审阅

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287738/ds100df410-schematic-review

器件型号:DS100DF410

随附了一份收发器与 SFP+模块间重定时器的示意图。 请检查是否有任何错误。 是否需要更改任何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷斯,

    请允许~1个星期给我审查。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷斯,

    现附上我的评论。 我注意到的主要一点是、重定时器配置为 SMBus 从模式、但该设计中包含 EEPROM。 如果您希望使用 EEPROM 对重定时器进行编程、则需要配置 SMBus 主模式。

    e2e.ti.com/.../ds100df410_5F00_schematic_5F00_review.pdf

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯

    我认为驱动程序已设置为 SMB 主模式、ENSMB 引脚悬空、我认为这会设置主 SNBUS 模式?

    十六进制文件似乎有问题要附加,我想我是通过一封单独的邮件发送的。

    /乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    根据共享的映像、EN_SMB 被拉高、从而设置 SMBus 从模式。 R93和 R90是否未组装? 在共享的图片中、我没有看到任何元件被取消填充的迹象。 如果存在未组装的元件、您是否能够共享标记了这些元件的另一个原理图图像/pdf? 在这种情况下、我可以重新查看。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯

    是的、电阻器具有属性 No Mount。 因此 ENSMB 是悬空的。

    应将模式设置为"SMBus Master (SMBus 主器件)"。

    /乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯

    感谢您的评论、

    我将在不同的电路板区域使用两个芯片、每个芯片处理 Rx 两个 SFP+模块的 Tx/SFP+。 我是否仍需要将 all_done 连接到下一个芯片的 read_en?


    此外、我是否需要对芯片进行编程以使其在10 Gbps SFP+模式下工作、还是可以使用默认配置?

    非常感谢  

    弗雷拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Freras 和 Jonas、

    是的、电阻器具有属性 No Mount。 因此 ENSMB 是悬空的。

    应将模式设置为"SMBus Master (SMBus 主器件)"。

    [/报价]

    明白了、则应为 SMBus 主模式设置重定时器。

    我将在不同的板卡区域使用两个芯片,每个芯片处理 Rx 两个 SFP+模块的 Tx/SFP+。 我是否仍需要将 all_done 连接到下一个芯片的 read_en?

    如果两个重定时器的 I2C 端口未连接、则无需将其中一个重定时器的 ALL_DONE 关联到另一个重定时器的 READ_EN、我会看到它们在您的原理图中具有不同的网络名称。 将 ALL_DONE 连接到 READ_EN 的原因是防止两个重定时器同时尝试读取 EEPROM 时发生总线争用、但如果重定时器具有单独的 I2C 总线、这不是问题。 请注意、READ_EN 需要从高电平转换为低电平、以便从 EEPROM 启动负载。

    此外,我是否需要将芯片编程为在10 Gbps SFP+模式下工作,或者我是否可以使用默认配置?

    我想澄清一下、您是否在使用10GbE? 10G 以太网的线速率为10.3125Gbps。 DS100DF410只能锁定至10.3125Gbps 和1.25Gbps。 DS100DF410可使用默认配置、但我无法保证、因为可能会有必要的系统特定配置。

    [/quote]