This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:无法使用 XIO2001IZWSR 安装驱动程序问题

Guru**** 2817255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266909/xio2001-unable-to-install-driver-issue-using-xio2001izwsr

器件型号:XIO2001

尊敬的:

我们有一位以前使用过 XIO2001IZGUR 的客户、但是材料已经停产。 我们推荐 XIO2001IZWSR。

客户更换后发现采集卡无法安装驱动程序。

我是否可以问 XIO2001IZGUR 和 XIO2001IZWSR 是否完整地替换了 P2P、是否需要软件和硬件更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    两个器件之间的唯一区别在于封装。  裸片保持不变、因此不应因器件发生变化而导致此问题。

    测试了多少个单元?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    客户测试了2个、问题是相同的。 我们是否可以卸下电路板上的 XIO2001IZGUR、并直接替换为 XIO2001IZWSR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。  我仔细检查了一下、看起来它们都是引脚对引脚兼容的 、并且封装具有相同的机械特性。

    ZDU (S-PBGA-N169) 4204394-3 (TI.com)

    ZWS0169A ZWS (S-PBGA-N169) 4221886 (修订版 B)(TI.com)

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  如果没有、我会将此问题标记为已解决。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    我现在还没有了。 我会再次与客户沟通、如果有任何问题、会咨询您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    明白了、谢谢。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您是否有机会与客户进行讨论?   

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    与客户沟通、他们没有做任何其它硬件改动、但是已经用 XIO2001IZWSR 替换了芯片。 客户是否有办法解决任何硬件问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    是的、如果您可以分享有关该问题的更多详细信息、以便我为您提供帮助、我将不胜感激、您可以让我帮助您解决任何硬件问题。

    正在使用什么操作系统?  您是否可以提供任何屏幕截图或数据来描述驱动程序安装过程?

    现在我建议执行 A-B-A 交换。  其说明如下:

    设备
    使用组装有 XIO2001IZGUR 的1个工作板。
    使用组装有  XIO2001IZWSR 的1个故障电路板。

    测试步骤
    卸下并将  XIO2001IZGUR 与 XIO2001IZWSR 交换。
    启动2个系统
    确认 主板 XIO2001IZWSR 停止工作。
    确认使用 XIO2001IZGUR 的主板可以成功安装驱动程序。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    这里有更新吗?

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    我已经通知客户、目前还没有更新。 如果客户有任何结果、我会及时向您更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    目前、TI 方面没有待处理的行动。  如果需要、我们可以安排一次会议。

    我会将此问题标记为正在等待客户。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    客户等待新的电路板回来。 如果有任何问题、我会尽快与您沟通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Anna、谢谢。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我暂时结束这个问题、因为22天内没有回复。

    此致、

    尼古拉斯