This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TDP1204:TDP1204与 TMDS1204 HDMI 2.1转接驱动器之间有何区别?

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289582/faq-tdp1204-what-is-the-difference-between-the-tdp1204-and-the-tmds1204-hdmi-2-1-redrivers

器件型号:TDP1204
主题中讨论的其他器件: TMDS1204

选择在 TDP1204和 TMDS1204中进行设计时、系统设计人员应考虑两种 HDMI 2.1转接驱动器之间的差异。 本主题突出显示了两者之间的差异、并详细说明在选择使用 TDP1204或 TMDS1204进行设计时、从何处查找任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDP1204和 TMDS1204都支持 HDMI1.4、2.0和2.1。

    下表重点介绍了 TDP1204和 TMDS1204的主要特性差异。 在 TDP1204和 TMDS1204之间选择时、具体取决于系统设计要求。

     

    通常、TDP1204应用于源应用。 但是、如果受电方不需要单独的 CLK 通道和 FRL_LANE3通道、则 TDP1204也可用于受电方应用、如下图所示。 如果接收端需要单独的 CLK 通道和 FRL_LANE3通道、则应使用 TMDS1204。

    如需更多信息、请参阅以下应用手册的第3节: TDP1204、TMDS1204从 HDMI2.0迁移到 HDMI2.1