This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:旁路模式

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289467/ds110df410-bypass-mode

器件型号:DS110DF410

您好!

DS110F410是否支持旁路模式?

旁路模式是否与  DS110F410 (EQ、CDR'FE'CTLE)的所有特性相关?

谢谢!

伊纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enav:

    是的、DS110DF410具有 CDR 旁路模式。 可以通过覆盖输出多路复用器并选择"Raw Data"选项来使用它。 在该模式下、信号仍将通过 CTLE 和 DFE 块、但将绕过 CDR 块。 您可以在数据表的第8.5.10节"覆盖输出多路复用器"中详细了解原始数据模式。

    此致!

    卢卡斯