This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:ACK 位

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287529/tcan1042hv-ack-bit

器件型号:TCAN1042HV

大家好、

我的客户正在使用 TCAN1042、现在他们观察到 ACK 位的电压电平远高于其他位、如下面所示的波形所示。

正如我从 另一个 e2e 线程中学到的、当多个 CAN 收发器同时在总线上拉电流时、这可能与"强显性位"有关。

不过、我仍想检查以下所示 ACK 位的电压电平是否存在潜在风险?

是否有任何方法可以降低 ACK 位的电压电平?

  

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    这是 ACK 位的预期行为。 当多个收发器同时驱动总线显性信号时、驱动强度会并联增加、以在 CAN 总线上产生更强的显性信号和更大的差分信号。 由于该差分仍然完全处于 CAN 接收器的范围内、因此正确解释该位没有问题。 基于这种现象不会给信号带来风险。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的评论。

    我能否知道收发器允许的差分输出电压(显性)范围?

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    数据表中的 VOD (DOM)规范描述了收发器能够驱动的差分输出电压。 该输出由收发器的 Vcc 电源驱动、因此该器件的差分输出的幅度不可能大于该电源的幅度。  

     如果您是指这些引脚能够耐受多大的差分电压、则这是 CANH 和 CANL 之间的绝对最大差分电压±70V。  

    如果这是您要查找的信息、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特