This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:不同器件的差异

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB211A, TUSB216, TUSB217A, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290047/tusb211a-the-difference-of-different-device

器件型号:TUSB211A
主题中讨论的其他器件: TUSB217TUSB216TUSB217ATUSB216I、TUSB211

BU 专家、您好!

TUSB216、TUSB217和 TUSB211A 的区别是什么?

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    这些器件的较大差异之一是每个器件上可用的功能。

    虽然 TUSB216I 和 TUSB217A 具有用于减少 ISI 抖动的 RX_SEN 设置、但 TUSB211A 没有此设置。

    除此之外、每个器件都具有不同的电池充电功能、TUSB211A 没有像 TUSB216I 或 TUSB217A 一样的 CDP 控制器、而 TUSB217A 还配有 DCP 控制器。

    此外、虽然 这些器件彼此引脚兼容、但它们不一定具有相同的引脚功能、因此请确保检查引脚配置。

    请查看该表、比较 TUSB216I 与 TUSB217A:

    TUSB211A 应能够遵循 TUSB216I 数据表中所述的类似电缆长度设置。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。 我注意到 TUSB211A 是一款新器件。 但是、TUSB211和 TUSB211A 之间的`差异是什么?  

    BTW、 您认为 每个器件都具有不同的电池充电功能、这是什么意思?

    此致,

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    感谢您的支持。 我注意到 TUSB211A 是一款新器件。 但是、TUSB211和 TUSB211A 之间的`差异是什么?  [/报价]

    TUSB211是我们的第一代 USB2转接驱动器之一、与第三代 USB2转接驱动器 TUSB211A 相比、其功能通常更少。 TUSB211不附带直流升压、仅支持交流升压、与 TUSB211A 相比、其性能更低且存在更多噪声、而 TUSB211A 可以支持更长的距离且存在更少的噪声。

    BTW, 您认为 每台设备具有不同的电池充电功能是什么意思?

    TUSB216I 配有集成的 BC 1.2 CDP BC 控制器、而 TUSB217A 配有集成的 BC 1.2 CDP/DCP 控制器。 TUSB211A 没有这些功能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安  

    [/quote]