This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD207:SN65MLVD207D

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287348/sn65mlvd207-sn65mlvd207d

器件型号:SN65MLVD207

您好!

您能否为  SN65MLVD207D 提供

1.最大 运行结温 Tj

2. θ JA - ƟJA 值

3. Theta jc - ƟJC Ω 值

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、您好!

    请在下面查看我的答案

    1) 1)最高结温与贮存温度一致。 在本例中、最大 Tj 为150ºC μ F

    2和3)我需要提交热请求才能获得这些值。 此过程通常需要大约2周。 会在我获得它们后跟进。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、您好!

    请参阅以下 SN65MLVD207D 热性能值:

    θ JA 81.5  μ ºC
    Theta JC (顶部)  ºC μ V/W
    Theta jb 38.2  μ ºC
    Psi JT 5.5  μ ºC
    Psi JB 37.7 μ ºC

    此致、

    约什