This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB83AA23:TSB83AA23驱动器

Guru**** 2907690 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB12LV32, TSB83AA23, TSB81BA3E, TSB82AA2, TSB12LV01B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289817/tsb83aa23-tsb83aa23-driver

器件型号:TSB83AA23
主题中讨论的其他器件: TSB81BA3ETSB82AA2TSB12LV01B、TSB12LV32

嗨、团队,

如果我们有 TSB83AA23驱动器、客户希望使用 FPGA 进行控制。 他们不想使用 PHY+PCI 适配器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队,

    我们现在想使用 PHY 来设计 IEEE 1394b 总线、但我们不想使用 PHY+PCI 架构、但 PHY+FPGA 可以实现吗? 是否有任何推荐的 PHY 和驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LLC 与 PHY 之间的接口实现了标准化。 您可以使用类似于 TSB81BA3E 的普通 PHY、并将一些 IEEE-1394链路层 IP (并非由 TI 制作)放入 FPGA 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 TSB81BA3E 数据表的链接、 https://www.ti.com/product/TSB81BA3E

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着、在当前的 TI 解决方案中、您是否可以选择 TSB81BA3E+TSB82AA2 (PHY+LLC)或 TSB83AA23这种集成式 PHY+LLC 或 TSB81BA3E+FPGA LLC IP、以便使用外部 LLC 芯片、但只能使用 PCI 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全理解这个问题。  TSB83AA23用作33-MHz/32位 PCI 本地总线和一个 IEEE 标准1394a-2000或 IEEE 标准1394b-2002串行总线接口

    PHY 链路接口遵循 IEEE 1394a-2000协议或 IEEE 1394b-2002协议、但它不支持 PCI。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数 TI LLC 用于 PCI 接口。

    TSB12LV32和 TSB12LV01B 具有不同的接口。 我不知道他们的文件是否仍然存在。