This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:948输出的 LVDS 信号异常。

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290256/ds90ub948-q1-the-lvds-signal-output-by-948-is-abnormal

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

当947和948通电时,屏幕出现异常的可能性很小。 当测量到 LVDS 时、LVDS 信号输入到947是正常的、但948处的 LVDS 信号输出是异常的。

 寄存器转储947,948 μ,寄存器是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否检查 948锁定是否为高电平?  您能否澄清异常显示问题? 947是否显示黑屏?947上的 PATGEN 是否正常工作,但948上是否没有正常工作? 另外、您能以可读格式向我发送寄存器转储、以便我可以复制它或将它加载到 ALP 中吗?

    此致!

    约什